This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11668:USB/MFi 认证

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604781/pmp11668-usb-mfi-certification

器件型号:PMP11668
主题中讨论的其他器件:TUSB211

您好!

此参考设计是否通过了 USB/MFi 认证的电源部分?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    USB 认证:取决于连接的电缆长度。 对于长度超过2m 的电缆、您可能需要 TUSB211等转接驱动器来帮助通过 USB-IF 标准的近端和远端合规性。

    MFi 认证:这不是必需的、因为它不是附件。 您是否提到需要 Apple CarPlay?  

    谢谢、

    但愿如此