This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28089:有人有 SPICE 模型吗? TI 可以创建一个吗?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28089, UC1846, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601291/tina-spice-ucc28089-does-anyone-have-a-spice-model-can-ti-create-one

器件型号:UCC28089
主题中讨论的其他器件:Tina-TIUC1846LM5030

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TI 似乎没有为具有可编程死区时间的 UCC28089推挽控制器提供 SPICE 模型。  如果有人有、我将非常感谢分享。  如果没有、是否有地方可以请求 TI 为此 IC 创建一个?

谢谢、

Don Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    这是一个旧器件、我们目前没有该器件的模型或开发该器件的任何计划。 您能否评估具有可用 SPICE 模型的 UC1846?

    或者、您也可以查看以下链接以查找所有可用的 SPICE 模型、并使用搜索框和列筛选器缩小到可能适用于您的设计的模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Nikhil -

    我将查看另一个 IC。 实际上、我认为这是一个新的。 出于某种原因、这个问题不允许我将其标记为答案、因此您可以为我这样做。 我必须有两次登录此站点或类似的内容。

    再次感谢-
    Don Lucas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一方面、我刚刚发现 UC1846是一款30到50美元的军用级器件(我需要+125C 的额定值)、并且只提供 CDIP 或 LCC、这样器件就不可用了! 不过、我确实找到了 LM5030、这似乎适合我的设计、因此我将改用它。 根据 TI 网站的数据、每千片售价为0.99美元。