This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28910:SPICE 模型或 CAD 文件

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605391/tina-spice-ucc28910-spice-model-or-cad-file

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有人建议    使用 pspice 模型(.lib)文件或 Tina ti mdel 进行仿真

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    我们没有适用于此器件的 Spice 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 您还在主题行中提到了 CAD 文件。 您是否在寻找符号和封装。 如果是、您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../pinout-quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基尔-

    SPICE 模型将是最受欢迎的;是否可以进入队列?

    我需要对一些过压和浪涌条件进行仿真、这些条件需要对通常电路之外的其他几个器件进行建模。

    谢谢、Best、Steve