This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-ULTRASONIC -水-流量测量

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600669/tidm-ultrasonic-water-flow-measurement

您好!

请查看以下问题。

1.算法/程序设计团队在此 TI 设计中使用什么? (仅在线提供可执行二进制文件)是否有源代码可用于了解算法?

2.设计团队为何为此应用选择此控制器部件。 即对速度、ADC 分辨率等的要求。是否有任何特定规格。

3.本设计与基于单独 TDC 设计的设计名称 TI 设计 TIDM -超声波水流测量之间的性能差异是什么? 哪一个更好?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    我们将研究您的问题、并将很快作出响应。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    1. 用于开发此 TI 参考设计的算法是 TI 专有的、不会共享给外部实体。 但是、我们认为超声波库应该能够处理所有类型的水表设计。 我们有一个设计中心 GUI、可实现最大的灵活性、以应对各种类型的传感器和应用。  您对源代码的迫切需求是什么?  
    2. 该设计已经使用了几年、它考虑了最大集成度和最低功耗。 因此、我们选择了该器件。 此外、现在我们有一款更新的器件、该器件更好、我建议您在未来的设计中采用该器件。 以下链接将带您进入产品页面。 但是、我们没有广泛提供 EVM、但根据机会大小和客户兴趣、我们可以向您发送一个包含此产品的 EVM、用于水流计量应用。  
      1. http://www.ti.com/product/msp430fr6047?qgpn=msp430fr6047 

    3. TDC 方法使用时间数字转换、但是、第2点中的器件和您列出的 TI 参考设计中使用的器件基于 ADC 技术。 在精度方面、基于 ADC 的方法更精确、更灵活、因为它是一种基于软件的解决方案、同时具有极低的功耗。 根据您尝试执行的操作以及所需的系统分区、您选择的架构将取决于您选择的架构。 我们建议使用第2点中描述的解决方案。  

    谢谢

    克里帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    此致、

    James

    MSP 客户应用