This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LDC1614:将设计导入到 DesignSpark PCB 时,线圈的一部分将从主部分中移除,并显示在线圈的右侧。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601805/webench-tools-ldc1614-when-importing-the-design-to-designspark-pcb-a-section-of-the-coil-is-removed-from-the-main-section-and-appears-to-the-right-of-the-coil

器件型号:LDC1614

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当尝试导入创建的设计时、线圈的一个部分将从主部分中移除、并显示在线圈的右侧。

导出的设计如下:

感谢您的任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    非常感谢您的耐心等待。 我们已确定导致此问题的错误。 我们正在努力解决该问题。 修复程序发布并可供您使用后、我们会立即回复您。

    此致、
    Shrikrishna
    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    再次感谢您的耐心。 此问题已得到解决并已发布,可以供您使用。 请尝试使用线圈设计器工具导出您的设计、如果仍有任何问题、请告知我们。

    此致、
    Shrikrishna
    应用工程师。