Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2941QML 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好。 我正在使用 TI 的器件在 PSpice 环境中进行 Monte-Carlo 仿真。
为了进行仿真、我们必须了解器件的容差、该容差与温度、老化、辐射(TID)、初始容差和 EMC&Electrical 信号有关。
例如、我们需要的信息就是这样的。
℃电压热漂移( ℃=-55 μ V 至125 μ V)= 40ppm/℃
输出电压辐射漂移(从0克拉德到300克拉德、MIL 标准883E 方法1019.6)= 6 ppm/克拉 德。
我们希望获得采用 ppm 形式的信息。
我们使用以下器件。
LM2941GW/883 (稳压器)
此致...