This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Lm5069的仿真问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5069, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606460/tina-spice-simulation-problems-with-lm5069

主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5069CSD19536KTT

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

主席先生,

德州仪器网站上提供的 lm5069热插拔控制器的仿真模型包含  
输入端的 TVS 二极管  
输出电容器  
我能否知道这2的器件型号和值。
就像我模拟50V 设计的 Lm5069-2时在输出端提供24V 电压。当我使用 CSD19536ktt 作为 NMOS 时。。。可能会有什么问题?plz 建议集
谢谢、
Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、
    TINA-TI 中的标准仿真电路与 EVM BOM 非常相似。
    我将其移至产品论坛、以便他们能够提供适当的设计建议和缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我还建议在输出端添加肖特基二极管。  我们建议所有具有热插拔控制器的设计在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管(用于短路和过流关断)。 所有导线都具有布线电感、如果发生热短路(短路)或严重过流(故障计时器)、这些导线可能会在输入和输出端产生巨大的电压变化。 我推荐使用 B380-13-F 肖特基二极管、并确保 TVS 二极管在最坏钳位电流下将电压钳制在低于器件最大绝对值的水平。

    输出电容器的值取决于您的应用。 150uF 电容器可能就足够了。

    此外、使用我们的热插拔控制器进行设计的最简单方法是使用我们的计算器工具。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格中的单元格、我们提供了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格说明每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    如果您想详细了解计算器工具背后的所有公式和方法,请访问 www.ti.com/hotswap 上的应用手册=>单击“技术文档”=>单击“可靠热插拔”。 它逐步解释了 SOA/PLIM 的含义及其计算方式。

    此致、

    Aramis P. Alvarez