请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
我有一个用于光电探测器设计的 WEBENCH TIA。 将计算的性能分析->总噪声图与计算的性能值->总输出噪声进行比较时、两个结果之间似乎没有明显的相关性、或者至少我没有得到。 请参阅以下(随机)设计摘录。
我解释的总噪声曲线显示了总输出噪声与从直流到下游系统噪声带宽的测量带宽之间的关系。 i e。曲线不是噪声密度(除其他原因外、是 y 轴单位)。 是这样吗? 因此 、对于直流至10MHz 噪声带宽、该图显示总噪声为0.32mVrms。 但该表显示为8.87mV rms。
为了说明我认为如何读取曲线:如果带宽是 DC-1kHz、曲线表明总噪声为0.08mVrms
我在这里错过了什么?
很抱歉,如果这不是正确的论坛,但这似乎是我能找到的最合适的论坛。