请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我下载了 TINA_Tran 模型的.zip 文件以及 PSpice 版本、但是、当我转到我遇到的"创建新宏"函数中添加.tsm 文件时 如果我尝试导入我遇到的.lib 文件 。 我想知道我是否做了一些错误、或者该文件是否还不受支持。 (我今天上午更新了 TINA TI、因此我不认为这是问题)
编辑:重新附加了.png 文件、因为它们不是第一次运行。
TINA_Error_1
TINA_Error_2