This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00426:8Gbps

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606654/tida-00426-8-gbps

器件型号:TIDA-00426
主题中讨论的其他器件:LMX2581、 DS125DF1610

您好!

我希望在这里找到答案。

板载 DS125DF1610 可通过作为输入时钟、Onboad LMX2581频率合成器或外部参考时钟来锁定到9.8Gbps 至12.5Gbps 范围内的任何频率或该范围内的任何2分频、4分频或8分频子倍频。 是否有可能生成8Gbps? 现在、我看不到3个不同引脚兼容重定时器中的任何一个都没有此选项。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Codrin、

    目前、DFxxxx 重定时器都不能支持8Gbps 运行速率。  

    此致、

    Lee