This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3424-Q1:无法导入 PSpice 模型/宏/工作台 CAD

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605424/tina-spice-lm3424-q1-unable-to-import-pspice-model-macro-workbench-cad

器件型号:LM3424-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3424

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

1)

无法导入 LM3424 PSpice 宏库:显示"无效$CDNENCSTART 位于第41行"

2) 2)我将工作台原理图导出到 Altium CAD、但无法导入到 Tina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manju

    您似乎正在使用加密的库文件导入到 TINA 中。 您可以联系本地 FAE 以获取未加密模型文件、然后将其导入到所选的任何基于 SPICE 的仿真器中。

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此主题的更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在将 LM3424导入 TINA-9时遇到同样的问题。 您参阅上一答复中似乎没有链接的常见问题解答。
    从 TI 直接下载了 LM3424 SPICE 模型和最新的 TINA -似乎 TI 模型和 TI 工具应该兼容。 值得注意的是(以上回复) TI 从 dist y FAE 仅在线迁移到 TI 之后、便不再有超过一级的 FAE 客户了。
    我是否需要此器件的特殊、未发布的.LIB 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    请注意、对于大多数客户而言、OrCAD/ PSPICE 是我们的模型版本所选择的标准工具。这是由一家不同的公司开发的、而 DesignSoft 发布了 TINA-TI、因此在一个上加密的模型无法无缝传输到另一个。 您可以使用以下常见问题解答请求未加密模型:

    e2e.ti.com/.../3059.importing-unencrypted-pspice-models-into-tina-ti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这是 TINA .TSM 文件。 可以使用 TINA-TI 中的 Insert -> Macro 功能来放置它。

    请注意、此文件也是加密的、但可以在 TINA-TI 中使用。

    e2e.ti.com/.../LM3424.TSM