This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:两个变压器 T1和 T2的规格?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602904/tida-00951-specs-of-the-two-transformers-t1-and-t2

器件型号:TIDA-00951

我想获取两个变压器 T1和 T2的规格。 我想他们是来自 Wuerth Elektronik 的定制 p/n:

750343383R00

750343382R00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、
    请向 ramkumar.s@ti.com 发送电子邮件以获取规格表。