This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53515:关于 Rmode 值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606162/webench-tools-tps53515-about-rmode-value

器件型号:TPS53515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

让我来讨论 Webench Rmode 值。
我仿真 了以下条件。

・输入电压=14V、输出电压=1.1V、输出电流=9.7A、400kHz (FCCM)

Webench 指定了0.1欧姆 RMODE。
但是、它是一个未包含在数据表的建议值中的值。
请告诉我原因。

e2e.ti.com/.../TPS53515-Rmode.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑 Webench 的数据库中没有0欧姆电阻器。 即使是"0欧姆"也有一些有限的电阻。 我确信0.1欧姆足够接近正常工作。 我将把这个问题转移到 Webench 论坛、以获得明确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    我期待你的答复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    已确认0.1欧姆正常。 它不会影响模式性能。
    这项决定是根据费用作出的。

    此致、

    弗洛拉