This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA322:如何使用"导入 TINA-TI v9中的 TINA 库和设计"特性?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA322, INA163, OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601240/tina-spice-opa322-how-to-use-import-tina-libraries-and-designs-feature-in-tina-ti-v9

器件型号:OPA322
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA163OPA2192OPA192

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的同事:

 TINA-TI v9的标准库中没有 OPA322、因此我决定从 TI OPA322产品文件夹中下载"OPAy322 TINA-TI Spice 模型"、然后-将其导入 TINA-TI。

遗憾的是、TINA-TI 导入功能似乎不适用于 TINA-Designing 模型。 在我转到文件/导入/导入 Tina 库... 该程序显示了一些带有灰色“Go”按钮的奇怪文件夹选择对话框。 任何尝试选择包含 OPA322.lib (以及.tld 和.tsm)的文件夹的操作都不会导致任何结果。

如何将 TINA 模型导入 TINA-TI?

 

Alex

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在 TINA 中、选择 "Insert/Macro"菜单并选择 OPA322.TSM 文件。

    您可以使用光标将符号放置在原理图中。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我有与 Alex 相同的问题。 我想导入 INA163、OPA2192和 OPA192。 我尝试了您的建议。 从"插入/宏"中、我获得了 Designsoft/Tina 9或导入的设计。 导入的设计中没有任何内容。 TINA 9带我进入许多子文件夹。 但是、从每个选项中、当我键入例如 INA163.TSM 时、我只会得到"没有与您的搜索匹配的项目"。 即使我键入系统上已经存在的宏(使用搜索图标找到)、我也会得到相同的响应。

    请告知、

    Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    "插入/宏"菜单适用于扩展名为.tsm 的 TINA 宏、可 从 器件的产品文件夹或 SpiceRack: https://webench.ti.com/webench5/spicemodels/#下载到本地目录

    选择"插入/宏"后、您可以导航到包含下载 的.tsm 文件的本地文件夹、然后从此处插入。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    工作得非常好。

    我现在能否将它们添加到我的宏库中。 或者、我是否必须在我的 PC 上为他们保留一个单独的文件夹并每次检索它们?

    此致、

    Alan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、
    您必须将它们保留在本地文件夹中、并在需要时插入它们。
    John