This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7A19:TPS7A19 PSPICE 模型似乎具有与其接地引脚不同的内部接地连接

Guru**** 2650125 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS7A19, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606040/tina-spice-tps7a19-tps7a19-pspice-model-appears-to-have-an-internal-connection-to-ground-other-than-its-ground-pins

器件型号:TPS7A19
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS7A30

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TPS7A19 (正可调 LDO 稳压器)的 PSPICE 模型似乎与 TINA-TI 的绝对接地节点(节点0)有一个内部(未记录)连接。  这会阻止模型在我将模型"接地"到绝对接地(节点0)以外的节点时正常工作。

我尝试使用350Vdc 总线将 TPS7A19模型的接地端连接到逆变器相脚中的顶部 IGBT 发射极。  打开顶部 IGBT 会导致流经此模型的接地引脚的电流为600A。  我注意到 TPS7A30 (负可调 LDO 稳压器) TINA-TI 模型有一条注意事项、已对其进行了更正以删除所有内部接地连接、以便以这种方式使用。  由于 TPS7A19没有这样的注释、这也许 意味着它没有被更正?

您可以想象、这种未记录的绝对接地连接会对我的设计功能造成严重破坏(是的、尽管存在此问题、我还是能够使其收敛)。  是否有人可以验证此连接是否确实存在、以及我是否正确识别了问题的根源?  如果是、是否可以让 TI 纠正此模型、以便将其悬空到绝对接地节点以外的任何源之上?  我不是仿真专家、非常不熟悉未注释的网表宏。

谢谢、

Don Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们正在研究模型详细信息、您似乎可以正确地使用内部绝对接地(节点0)。 实际器件将在您的应用中正常工作。 请给我们一些时间来修复模型并将改进版本发布到 TI 网站。

    更正此模型后、我将返回给您。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Mahavir -我期待转换到正确的模型。 同时、我已将测试用例从顶部 IGBT (因为这是驱动器仿真的最坏情况)移至底部 IGBT 并浮动直流总线(电机驱动器的理想配置)。 遗憾的是、此配置不会暴露栅极驱动电源寄生电容的灵敏度。 当模型已被更正时、有人会回复此问题、还是我应该不时回来检查一下?

    此致、
    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    修复模型后、我将立即回复此处的论坛帖子、甚至会尝试直接发布更新的模型文件。 一旦有人回复您的 E2E 帖子、您将收到恐吓电子邮件。

    谢谢!!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们已修改 TPS7A19模型、并且正在将其上传到网站。 目前、我已在此处附上未加密模型文件供您参考。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS7A1901_5F00_TRANS.LIB

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahavir

    请运行随附的示例。  修正后的模型仍然没有我所期望的那样工作。  仍有到 SPICE 接地节点的内部连接。

    示例原理图中有一个名为 VG_IGBT_Emittor 的电压发生器、该电压发生器以10 kHz 的方波进行开关。  TPS7A19配置为调节至15.47V。  此200mA 稳压器连接了一个150mA 电阻负载。

    要查看正常行为、请将名为 VG_IGBT_Emittor 的电压发生器更改为生成0伏电压。  这模拟将稳压器的接地引脚连接到 SPICE 接地。  该电路是一个具有电阻负载的直流电路、将按预期产生稳态直流行为。  然后设置电压发生器以生成一些电压。  我使用350V、没有与接地偏移、但任何非零电压都将起作用。  运行瞬态仿真、然后分离曲线。  您将看到稳压器至少有一个或多个电容器仍然连接到 SPICE 接地节点、并阻止模型正常工作。

    我在编辑控件中没有看到"附加文件"、因此我使用了"插入文件"按钮(回形针图标)。  请告诉我该示例是否未通过。  "插入文件"按钮在该消息的末尾创建了一个奇怪的图形、该图形看起来不是附加文件。

    感谢您的帮助、

    Don Lucas

    e2e.ti.com/.../LDO_5F00_Example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    在更改宏模型时、我们似乎错过了一个电容器、该电容器仍然连接到绝对 GND、并且在我们的测试用例中没有给出错误。 请找到随附的更新模型文件和 TINA-TI 测试台、其中显示了模型更改前后的结果比较。

    请确认这是否有助于您解决错误。  

    e2e.ti.com/.../3162.TPS7A1901_5F00_TRANS.LIB

    e2e.ti.com/.../5238.LDO_5F00_Example.TSC

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahavir

    该模型现在正在完美运行!

    非常感谢您的帮助!

    Don Lucas