This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS562200:导出到 Eagle CAD 基本上是无用的

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606036/webench-tools-tps562200-export-to-cad-for-eagle-is-basically-useless

器件型号:TPS562200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

将 Eagle 导出到 Web 工作台的 CAD 功能基本上是无用的、因为库、电路板和原理图没有链接在一起。

例如、在打开原理图并尝试通过其创建电路板后、您最终会得到一个通用过孔、每个引脚没有封装。  如果您尝试打开给定原理图符号的软件包、您将收到一条错误消息、抱怨该库不存在。  将原理图符号链接到正确的库零件的唯一方法是右键单击原理图中的每个零件并选择"替换"、然后手动导航到通过库导入脚本导入的相应库零件。

打开您可以从 Web 工作台下载的板布局文件、可实现与 Web 工作台板布局图像中所示内容相匹配的美丽板布局、 但是、由于它未链接到原理图、因此它基本上是无用的、因为 Eagle 没有功能可以从板布局文件创建原理图。

我认为正确的解决方案是将原理图、库和电路板布局文件导出为单个链接的封装(而不是使用脚本文件创建库并具有单独的原理图和电路板布局文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如今、导出的原理图、电路板和库文件并非全部链接在一起。 我们一直在研究链接导出包、以便更轻松地在您的 CAD 工具中推进设计、但目前没有要分享的详细信息。

    感谢您的反馈以及使用 WEBENCH 电源设计器。