This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:可用软件包?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606208/webench-tools-available-packages

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、TI 员工、是否有办法在 WEBENCH 中显示控制器封装? 我认为这会有用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们通常只为采用不同封装的器件显示一个封装选项。 对于部分器件、我们提供了高级选项、允许用户切换到不同的封装、但并非所有器件都具有此功能。

    要查看器件的更多信息(例如可用封装)、一种快速方法是在物料清单(BOM)视图中单击 TI 器件型号。

    这是器件的 TI 产品页面的快速链接、其中有一个汇总参数表、其中列出了可用封装。  

    感谢您使用 WEBENCH 电源设计器。

    Kris