This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20289:测量高频变压器的电感

Guru**** 2537840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606608/pmp20289-measuring-the-inductance-of-the-high-frequency-transformer

器件型号:PMP20289
主题中讨论的其他器件: Mio

我注意到、在"PMP20289 revA 测试报告"文档的第4页中、变压器和电感的电感值分别为67.5uH 和1.66uH。 测量频率被称为400kHz。 下面是我的问题:

您能否解释一下用于获取这些 uH 数字的测量方法/器件?

据我所知、在400kHz 的交流频率下、很难找到能够为磁芯磁化提供所需功率的测量工具(例如阻抗分析仪、LC 仪表等)。 因此、我真的很想知道您在这种情况下做了什么?

Bests、

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    这位是 PMP20289的设计工程师 Sheng-Yang。 变压器电感是使用 HP 4275A LCR 表测得的。 也就是说、测得的电感值是低电流时的值。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng-Yang:

    感谢您的友好回复、我很高兴与您联系!


    在实际电路中运行时、您使用 LCR 表测量的电感值是否与实际值相对应?

    (我提出这一问题是因为据我所知、当用于测量的电流较低时、磁芯无法磁化、并且由于磁性材料 B-H 曲线的斜率可变、mio (磁导率)将不同于磁化磁芯测量。 因此、当变压器(或电感器)位于电源电路中且磁化良好时、测量的电感和实际电感之间应存在误差(有时可能是200%误差)。

    如果你对这个有点贵的话,你会很喜欢这里。

    Bests、

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    LCR 表的测量结果应闭合到足以满足实际电路中的工作值。 测量电感的最准确方法应该是在开路 和短路输出绕组的变压器上施加高压 PWM、并使用测量的电流和电压计算 LDI/dt = V 时的电感。  

    但是、我们通常不会以这种方式测试变压器电感...

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng-Yang:

    非常感谢您的友好和明确回答。

    祝你度过一段美好的时光。

    Bests、

    Armin