This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00254:每次重新启动时、我都需要将图形上传到投影仪

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605898/tida-00254-i-need-to-upload-the-patterns-to-the-projector-every-time-i-restart

器件型号:TIDA-00254

大家好、

我正在使用 IDS 摄像头在计算机中配置软件 DLP LightCrafter 4500 3D 扫描应用程序。 每次我重新启动此应用程序时、我都必须将所有图形上传到投影仪、因此应用程序的性能非常缓慢。 每次我将投影仪重新连接到该软件时、我都必须上传它(同时使用重新连接选项时也是如此)。

感谢您的帮助。

提前感谢、

Josu Arruarte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josu、

    当您说每次重新启动时都必须将所有图形上传到投影仪时、您指的是什么步骤? TIDA-00254的设置方式应允许您只需使用选项2 "Prepare DLP Lightcrafter 4500"一次、以便将正确的固件加载到器件中。

    运行选项2一次后、您应该能够根据需要进行循环通电、而无需再次执行此操作。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Paul、

    我注意到这是一个硬件问题、我尝试了另一个 LCr4500接收器、但问题已消失。

    约苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了您的问题!

    保罗