This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54260:TPS54260 SPICE 模型的 LTSpice 错误:错误提示节点太少,带有乱码注释

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606338/tina-spice-tps54260-error-with-ltspice-for-tps54260-spice-model-error-says-too-few-nodes-with-a-garbage-comment

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有关仿真模型的图像以及 LTSpice 仿真引发的错误消息、请参见随附的。

如何解决此问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeya、

    请注意、当客户在 LTSpice 中使用 TI PSpice 模型时、TI 不允许使用或调试 LTSpice 问题。 LTSpice EULA 禁止我们将其用于我们的产品。  此特定模型经过加密、可在 PSPICE 15.7版及更高版本中使用。  

    还有 个 TINA-TI 模型和参考设计可供您使用。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马哈维尔

    是否有通用通用标准 SPICE 仿真工具,每个制造商都同意与该工具兼容?