This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:需要更改脉冲电流源的最小电平

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600929/webench-tools-tps55340-req-to-change-minimum-level-of-pulse-current-source

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 在 TPS55340的负载瞬态中、我需要仿真瞬态负载、此瞬态负载从0.2A 变为 0.4A 再回到0.2A、但脉冲电流源允许的最小值为0.25A。

请将最小值更改为0.2A。

设置默认值为0.2A、但不起作用。

谢谢、此致

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TPS55340应在所有电流小于5A 时运行。

     但负载瞬态中的最小阈值为0.25A。

    第一个帖子中显示了负载瞬态情况、并请求您将最小电平更改为0.2A。

    在输入瞬态中、允许的最大负载电阻值为96欧姆、如下面的快照所示。

    这将24V 输出下的最小输出电流固定为0.25A。

    我需要在24V 输出电压下仿真0.2A、为此负载电阻必须达到120欧姆。

    您可以更改最大值以包含120欧姆吗?

    简而言之、

    请将负载瞬态中的最小电流电平更改为0.2A、并将输入瞬态中的最大电阻值更改为120欧姆。

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    所施加的限制是传统的。 因此、请尝试使用仿真导出选项、在该选项中、可以根据需要在本地进行设计和修改。

    如有任何疑问、请告知我。

    此致

    Raghav