This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160:无法获取 Webench 以创建基于 LM5160的反向降压/升压

Guru**** 2579085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/606328/webench-tools-lm5160-unable-to-get-webench-to-create-an-lm5160-based-inverting-buck-boost

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无论我们如何尝试、我们都无法获得 Webench 来创建基于 LM5160的反向降压-升压设计。 在相关的注释中、似乎也无法使其生成 Fly-Buck 拓扑。 例如、如果我输入通用设计要求、它不会为我提供使用 LM5160的设计选项。 如果我然后检查它为什么没有选择 LM5160、该器件甚至不会显示在列表中。

同样、如果我尝试从 LM5160页面执行此操作、Webench 条目不允许我选择负输出。 我缺少什么? WEBENCH 中是否不支持该器件的反相降压/升压?   有关 Fly-Buck 拓扑的类似问题?

基本要求是12V 输入和-12V @ 500mA 输出。

我们的最终目标是从 Webench 获得一份导出、我们可以将其导出到 TINA 中用于仿真。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库尔特

    我不直接支持 LM5160、但我可以告诉您、大多数转换器在 Webench 中不支持反相降压/升压。  此外、TINA-TI 模型通常也不支持反相降压/升压。  内部 GND 基准硬编码为接地。  对于反相降压/升压、需要将 GND 引脚设置为"负 Vout"。  我会将其移至 Webench 论坛以获取他们的意见。  但我很确信我的答案反映了当前状态。