This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691-Q1:未找到替代器件

Guru**** 2576815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600564/webench-tools-tps92691-q1-alternative-parts-not-found

器件型号:TPS92691-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经使用通过汽车认证的 LED 驱动器创建了新产品的设计、Webench 推荐的 MOSFET 是 CSD19534、这是一款出色的器件、但不符合汽车标准(我认为 TI 不做任何汽车 MOSFET)、 当我单击"Select Alternative part"按钮时、我会看到一个小消息框、提示"No Alternative Dual MOSFET are available"、这是奇怪的、因为 CSD19534不是双 MOSFET。 是否有任何方法可以让它查看单个 MOSFET 的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phiip、

        我们已确定问题、并正在努力解决问题。 我会在应用修复程序后立即返回给您。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    最棒的

    Marcos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、


    此问题已得到解决、更新将于下周四提供。 感谢您的耐心等待。

    最棒的
    Marcos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Marcos

    现在一切都正常、谢谢。 很遗憾、我不得不使用它来选择非 TI 器件!

    此致

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

        我很高兴我们能提供帮助。 很抱歉、您找不到符合您要求的 TI FET、您能否分享您的输入条件、以便更深入地了解这一点?

    最棒的

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Marcos

    这只是因为我需要一个符合 AEC-101标准的器件。 我认为 NexFET 是出色的器件、不明白为什么没有任何汽车版本。 我在汽车客户的一个灯中使用过它们、没有任何问题、但为此而做出让步是一件令人非常严重的事情。 从其他制造商那里挑选出更接近的东西要容易得多、除非我真的被推入了空间。

    此致

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、  

    我与 NexFET 团队合作、因此感谢您的称赞!

    遗憾的是、不投资于符合汽车标准的 FET 的计划是 NexFET 业务部门做出的战略决策、原因有很多。 我很高兴在这个公共论坛上继续讨论、但我可以在这里说、在可预见的未来、TI 目前没有针对汽车分立式 MOSFET 的计划。