This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010的相补角

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605630/phase-margin-of-lmr16010

主题中讨论的其他器件:LMR16010

我对 LMR16010有疑问。

问题1.

-请告诉我以下  条件下的环路响应和相位裕度。

   VIN=12V

   VOUT=5.5V

   Iout=90mA

问题2.

- 是否应在 PWM 模式下测量相位裕度?

 我们是否可以在睡眠模式下获取相补角数据?

  我们在睡眠模式下测量相补角是否存在问题?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    睡眠模式可通过减少开关和栅极驱动损耗来提高效率、因此在睡眠模式下会跳过一些脉冲。 频率将被更改,波特图没有意义。 如果要测量轻负载下的环路响应、则需要将电路保持在 CCM 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    您的客户是否担心 PFM 模式的稳定性?
    PFM 模式或光照模式或突发模式下的器件类似于滞环控制,其中无法显示波特图(根据定义,控制方案是非线性的)。
    有两种方法可以确保稳定性:
    1.确保输出电压处于调节状态。
    2.进行负载瞬态(PFM 到 PWM 负载)以查看设计是否稳定。

    ----阿姆布雷什