This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602983/tina-spice-ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已经开始设置电路 PFC 控制部分的仿真。  在尝试使用您提供的 UCC28070模型时遇到了问题。  您发送的两个文件的引脚定义为:

 

SUBCKT UCC28070_TRANS VREF PKLIMIT IMO F_kHz RT SS RSYNTH CSA CSB VAO VCC VINAC

+ VSENSE 最大值 IRIPA IRIPB CAOA CAOB GDA GDB

 

SUBCKT UCC28070_AVG VREF PKLIMIT IMO F_kHz RT SS RSYNTH CSA CSB VAO VCC VINAC

+ VSENSE 最大值 IRIPA IRIPB CAOA CAOB GDA GDB

 

我用粗体显示的引脚名称不会出现在器件上、并且在文件中没有对它们的功能进行解释。  同时、CDR 和 RDM 引脚缺失。  因此、除非可以解决此差异、否则我无法使用提供的仿真文件。  我们非常感谢您的帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     我相信,平均值模型使用的是额外的引脚(它们被连接并被 测试台的两个平均升压电路使用)。  使用相同的令牌时、两个缺失的引脚用于频率抖动、未建模/使用、因此被移除。 让我看看我是否能找到更多信息、我 会告诉您。

    此致、

    Arash