This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5122:无法编辑原理图

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600001/webench-tools-lm5122-could-not-edit-the-schematic

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

LM5122在页面顶部没有编辑选项。 原理图中的编辑按钮也不起作用。  

您能否检查并修复它。

谢谢、此致

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    为了启用编辑原理图按钮、我们需要 启用启动仿真。  但是、启动仿真目前不适用于此器件。

    此致、

    拉里塔·格维