This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:Webench 电源电路未按预期工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600252/webench-tools-lm3481-webench-power-supply-circuit-not-working-as-expected

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 Webench 中设计了一个基于 LM3481的简单升压电源电路、具有以下参数:

输入电压:14-20V 直流

输出电压:24V 直流

输出电流:3A (最大值)

然后、我调整了原始设计的各种器件值 -在指定的限制范围内-以匹配更常见的器件。

在此处找到最终设计

(上述设计也以 pdf 格式附在下方、以防上述链接不起作用)

随后、我转到具有用于输入电压的高质量18.5V/6A 电源的电路板、但与预期的24VDC 输出不同、仅具有与输入相同的电压、即~18.5V (无论有无负载)。

值得注意的是、我只使用了高质量部件(电阻器/电容器等) 并确保电阻器值与原理图中的值精确匹配。 我还检查了所有连接、它们看起来都不错。

如果原始器件中有一个是 DUD、那么我随后使用新器件(包括新的 LM3481和不同质量的16VDC 电源)重新构建了整个电路、但结果完全相同、即 Vout 等于 Vin、或在本例中为16Vdc。  

考虑到反复出现的结果、我认为问题可能不在器件或构建方面、而是在设计本身的某个方面。 我猜开关完全不工作、这就是输入和输出相同的原因、但这只是一个猜测(遗憾的是、我无法访问简单万用表以外的任何内容、因此无法提供示波器数据或类似数据)。

到目前为止、我已经花了相当多的时间和金钱在这个设计上、但结果却很差、我很兴奋、希望有人能够说明这个电路为什么不工作。

非常感谢您的参与、

Nadav

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4687533_5F00_44_5F00_360104643.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

    您共享的设计中的补偿组件不是最佳的。  我根据您提到的标准(VinMin=14V、VinMax=20V、Vout=24V 和 Iout=3A)创建了 WEBENCH 设计。  请在 此处查看共享设计。  我也附上了 pdf 报告。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    拉里塔·格维

    e2e.ti.com/.../LM3481.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LaRita、

    感谢您再次向我介绍这方面的内容。

    我不确定您在这方面的"最佳"是什么意思。 WEBENCH 将我提交的设计列为96%的效率、这对我来说确实相当高效。

    鉴于我确实使用了 WEBENCH 自己的工具来选择软件设置的限制参数范围内的器件、因此我的设计不应该有任何原因不起作用、并且在这方面运行良好(即使不是您所说的"最佳")。

    关于您发送给我的修订版设计、我想提出两点:

    (1)它包含一个根本错误、因为我正在寻找3A 输出而不是13A 输出。

    (2)修订后的设计是不可行的(或完全是理论上的),即不能在现实生活中构建。 例如、在哪里可以获得7.3uH 电感器? 还是2.49mR 电阻器? 修订设计中的这些零件和其他零件根本不存在、这正是它们被标记为"定制"的原因。  

    因此、我发现自己仍然没有回答我最初的问题、即:为什么我最初提交的设计不能正常工作?

    此致、

    Nadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav、

     

    我2mΩ 了13A 设计、因为您发送的设计具有非常小的(k Ω)感应电阻器、可实现更高的电流限制。

    我不知道为什么电感器和感应电阻器值在设计报告中显示为自定义值。  您可以使用以下器件型号:

    组件名称

    制造商

    制造商器件型号

    L1

    Wurth Electronics

    7443551730

    Rsense

    Vishay / Dale

    WSL25122L500FEA18

     

    如果您需要3A 设计、请在 此处查看共享设计。  我随附了3A 设计的 pdf 报告。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

     

    此致、

    拉里塔·格维

    e2e.ti.com/.../LM3481_5F00_15uH.pdf