This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01347:可替代.DXF 设计文件? 例如 Altium / Orcad

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605684/tida-01347-alternative-to-dxf-design-files-e-g-altium-orcad

器件型号:TIDA-01347
主题中讨论的其他器件:DLP660TE

您好!

我注意到、您为基于 DLP660TE 的4K DLP 参考设计提供了 CAD 文件。  但是、这些文件看起来是.DXF 格式、这对于电子产品设计来说并不是特别有用。  是否可以获得 Altium (首选)或 Orcad 格式的原理图/布局?  DLP4500-C350REF 参考设计当前提供了设计文件。

此致、

Robin