This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:SPICE 模型已在 TINA 中成功编译、但无法转换为宏

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605093/tina-spice-tina-ti-spice-model-is-compiled-successfully-in-tina-but-cannot-be-converted-into-a-macro

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 当我导入光电耦合器 TL1000并对其进行编译时、它会显示消息"successfully compiled"。

但是、当我在新的宏向导中打开文件时、会出现以下错误消息:

未定义的模型 E.(C:\Program Files (x86)\DesignSoft\TINA9-TI\examples\spice\TSPICE.LIB)

按 OK (确定)时 、将出现另一条消息

 此电路不能被打开或者不能被转换为一个宏

此错误的含义是什么?如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    您是否会再次发布错误消息?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JC、

    器件型号:Tina-TI

    工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

    当我导入光电耦合器 TL1000并对其进行编译时、它会显示消息"successfully compiled"。

    但是、当我在新的宏向导中打开文件时、会出现以下错误消息:

    未定义的模型 E.(C:\Program Files (x86)\DesignSoft\TINA9-TI\examples\spice\TSPICE.LIB)

    按 OK (确定)时、将出现另一条消息

    此电路不能被打开或者不能被转换为一个宏

    此错误的含义是什么?如何解决此问题?

    请答复。

    谢谢
    Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我提到了错误的器件。 它是 TCLT1000而非 TL100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    请您分享 TL100的型号吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *直流输入光晶体管输出光耦合器 TCLT1000库
    *版权所有 Vishay、Inc. 2016保留所有权利。
    *
    *=== TCLT1003 ===
    * a =二极管阳极
    * K =二极管阴极
    * C = BJT 收集器
    * E = BJT 发射极
    *美元
    .SUBCKT TCLT1000 A K C E 参数:Rel_CTR=1
    D1 A D D9508;IRED
    Vsense D K 0;IF 电流感测
    HD R 0 Vsense 1;I-V
    Rd R T 10K
    CD T 0 0.2n
    Rdummy B 0 4G
    Q1 C B E QTc 1090;光晶体管
    * V-I
    Gpcg C B 表;光电探测器{(IC 与 IF)/Q1 BF}
    +{0.8*(V (T)^1.658*exp (limit (4.36-60*V (T)、-50))* REL_CTR/100)}
    +(0、0)(10、10)
    型号 D9808 D = 1P N = 1.948621 RS = 1.560495 BV = 6 IBV = 10U
    + CJO=18.8P VJ=0.532794 M=0.27985 EG=1.424 TT=500N
    .MODEL QT1090 NPN = 3.64P BF= 100 NF-1.193293 BR= 10 TF-40N TR=500N
    + CJE=5.16P VJE=0.99 MJE=0.2411274 CJC=18P VJC=0.597478 CJC=0.431978
    + ISC=0.207N VAF=65 IKF=0.09 ISS=0 CJS=7.74p VJS=0.61 MJS=0.31
    .end
    =================================================================================================================================== *
    *注意: *
    *尽管模型可能是评估器件的有用工具 *
    性能、它们无法对确切的器件性能建模 *
    *在所有条件下、它们也不是要替换的 *
    *试验电路板以进行最终验证! *
    * *
    * Vishay Semiconductors GmbH 提供的模型不是 *
    *完全表示所有规格和运行情况 *
    *半导体产品的特性 *
    *模型相关。 *
    *模型描述了典型器件的特性。 *
    *在所有情况下、给定的当前数据表信息 *
    *器件是最终的设计指南、也是唯一的实际设计指南 *
    性能规范。 *
    * Vishay Semiconductors 不承担由此产生的任何责任 *
    *来自模型使用。 Vishay Semiconductors 保留*的权利
    *在不事先通知的情况下更改模型。*
    =================================================================================================================================== *
    *美元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    我在为器件创建宏时没有遇到任何问题。 请参阅随附的文件。 可以使用 TINA-TI 中的 insert->Macro 功能来放置它。

    e2e.ti.com/.../TCLT1003.TSM

    我还在表模型中添加了一个额外的点、以帮助实现收敛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    感谢您提供 TI 宏。 我的软件似乎有问题、因为某些其他 Spice 模型会出现相同的错误消息。

    Karan