This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA656:OPA656 Spice 模型不能在 LTSPICE 中工作!

Guru**** 2576845 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605307/tina-spice-opa656-opa656-spice-model-doesn-t-work-in-the-ltspice

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

在使用 LTSPICE 和许多运算放大器进行了多次仿真之后、我发现 OPA656 Spice 模型在 LTSPICE 中不起作用!

请更正 SPICE 模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有更具体的信息、就很难判断出是什么问题。

    通常、如果在运行仿真时遇到问题、您应该首先向仿真器工具供应商寻求帮助、因为所有仿真器的创建方式并不相同、并且可能有单独的要求或模型开发人员可能不知道的问题。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 交流仿真中、我遇到  以下 消息的大部分时间:

    阻尼瞬态分析

    在  瞬态仿真中、  基于 OPA656的我的电路的输出为零

    或:

    我已在 TINA TI 中导入模型、它工作正常、没有任何错误! 但在 LTSPICE 中、我无法进行仿真。 我仅对 OPA656 Spice 模型有问题!