This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1230:AFE1230的设计帮助

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/605077/afe1230-design-help-with-afe1230

器件型号:AFE1230

我正在使用 TI 的 AFE1230器件设计 G.SHDSL 调制解调器。

我下载了数据表、但其中不包含要使用的 G.SHDSL DSP 器件的相关信息。 我需要以下信息:

1.要使用的 DSP 的器件详细信息。
2.应用电路显示了 G.SHDSL 接口。 该接口电路适用于同一引脚上的接收和发送(因为 G.SHDSL 是2线操作)。 这是正确的理解/
3.该器件被视为"在生产中"。 是否为此计划了任何 EOL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、


    1.关于 AFE1230 DSP 要求、我没有太多细节。 我相信很多人会将定制 DSP 用于此类应用。 但是、如果您从以下链接中查看应用手册、就会发现 AFE1230使用标准的四线或五线数字串行接口、该接口在从模式下运行。 它可以轻松地与专门为 DSL 设计的 DSP 或更通用的 DSP 通信、例如 TMS320C5x 和 TMS320C6x 系列(甚至 SHARC 系列-也在应用手册中提到)。

    www.ti.com/.../slyt114.pdf

    2.我不确定我是否理解您对相同引脚上的接收和发送的问题。 您有单独的 rxData 和 txData 行。 您可以共享 txBaud 和 rxBaud、因为它们是每个的时钟线、如上述应用手册的图1所示。

    3.当 AFE1230正在生产时、器件的状态列为 NRND、这意味着不推荐用于新设计。 NRND 状态并不意味着我们计划淘汰该器件、但我们不会在该产品领域制造新器件、并且支持与此类似的旧产品的能力有限。


    吴约瑟