This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:汽车倒车摄像头。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604020/tida-00421-automotive-reverse-camera

器件型号:TIDA-00421

您好!

我正在寻找反向摄像头上不需要固件编码的一些参考解决方案。 我是否可以知道这是否是一个合适的解决方案? 或任何其他具有可用示例代码的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们提供了多种摄像头参考设计。 它们都不包含任何固件。 它们确实需要从中央处理器或 SOC 通过 FPD-Link 进行一些设置。 每个成像仪所需的设置是不同的。 通常、我们会从成像仪制造商那里获得有关此设置的大部分信息。 两个很好的例子是 :www.ti.com/.../TIDA-00421 www.ti.com/.../TIDA-00262 如果我没有回答您的问题、请告诉我。