This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54719:更改 TPS54719的 FSW

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603231/webench-tools-tps54719-changing-the-fsw-of-tps54719

器件型号:TPS54719

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好


我在 Vin=5.5V、Vout=0.9V、Iout=3.5A 和 Fsw=1.9MHz 下仿真了 TPS54719。
但我无法针对"此设计不提供优化数据!"的错误进行仿真。
此消息的原因是什么(该器件的规格或 webench 的错误)?
此致、
横田洋三
--  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    感谢您将此事告知我们。

    您之所以看到此问题、是因为在5.5V 输入电压、0.9V 输出电压、3.5A 输出电流条件下、在1.9MHz 下超出器件 TPS54719的最短导通时间。

    我们已更改频率上限(最大开关频率)计算、现在可以正常工作。 在上述输入输出条件下、 考虑到最短导通时间、最大开关频率现在限制为1.63MHz。

    更改发布到 www.ti.com 后、我们将通知您

    此致、
    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    更改现已移至 www.ti.com

    此致、
    Vishwanath