This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM7321:PSPICE 模型的引脚映射?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM7321, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604650/tina-spice-lm7321-pin-mapping-of-pspice-model

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4131

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

也许我缺少一些东西、但 LM7321的模型文件是否应该有将 SPICE 引脚映射到 IC 引脚的注释? 类似如下(取自 SLOA070中的不同器件):

*连接:同相输入
*|反相输入
*||正电源
*||||负电源
*||||输出+
*|||||输出-
*||||| | VOCM
*||||| ||
SUBCKT THS4131 1 2 3 4 5 5b 17.

相反、我只能看到以下内容:

SUBCKT LM7321 3 4 5 2 1.

是否有人可以共享1-5的引脚映射?

谢谢、

Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azad、

    从 PSpice 模型标题:

    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    *法律声明:  
    *模型可以复制和分发,无需任何修改;
    *但是、转售或许可材料是非法的。
    *我们保留在不事先通知的情况下对模型进行更改的权利。
    * PSpice 模型"按原样"提供、不提供任何类型的担保"
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    *引脚排列顺序+IN -IN +V -V OUT
    *引脚排列顺序 3  4  5 2 1
    SUBCKT LM7321 3 4 5 2 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、.SUBCKT 之前的那些行不在您网站的模型文件中。 我想知道第一行之前的注释是否被 Micro-Cap 截断了。 总之、感谢您的快速响应!

    Azad