This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:LM5022

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603970/pmp7760-lm5022

器件型号:PMP7760

您好!

我想使用 PMP7760输出更低的电压、确切地说是6.5V。

所需的电流最小为100mA、最大为600mA。

是否可以完全使用相同的组件(变压器也是)、但 r111除外、我认为它需要具有更高的值?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个概念应该有效、但它并不像仅仅改变 R111那样简单。 如您所见、PMP7760输出是交叉调节的。 实际稳压轨是 VIN 电压、而 Vout 通过变压器耦合进行交叉稳压。 您还需要将 D100更改为较低的电压、以便 Q100在正常应用期间关闭。 请检查变压器匝数比、以便在反射回初级侧时所需的6.5V 输出电压大于6V:LM5022需要最小 VIN=6V。 然后、您需要确保 D100不大于初级侧反射的 Vout 加上 Q100的阈值电压。 否则、Q100将开启、接管反馈并使电路开环:失去稳压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您对帮助我的兴趣。

    我要使用的变压器与原始设计相同,匝数比为1:0.12:0.12。

    我对 dcdcs 不了解多少、因此我要向专家寻求帮助...

    如果我正确理解变压器比高于、我将使反射电压等于输出电压。

    您是否认为 d100可以与低 VGS MOSFET 配合使用6V5? d100的值可能更低、如6V3。

    再次感谢。