This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:CAD 文件导入到 Altium 时在远程信息处理设计和 PCB 设计方面出错

Guru**** 2786535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601243/webench-tools-tps54302-cad-file-import-to-altium-has-errors-on-shematic-design-and-pcb-design

器件型号:TPS54302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 您是否可以通过 WEBENCH 获取该参考设计的组件尺寸和步骤文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、Webench 模型是基于 EVM 设计构建的、您可以参阅 EVM 用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuap9a/slvuap9a.pdf

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lupillo、

    您能否在我的电子邮件 ID sahilg@ti.com 上共享您的 WEBENCH 设计、以便我可以检查 CAD 文件导入到 Altium。

    谢谢

    Sahil