This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:有关 TINA TI Spice 的新问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604282/tina-spice-ucc28950-novice-questions-about-tina-ti-spice

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我不熟悉 TINA TI Spice、我有几个问题:

是否有人知道在何处查找有关分析参数的信息。 我尝试阅读该计划中提供的帮助、但这非常令人困惑。 我无法在列表中的任何位置找到 ABSTOL。 我确实找到了直流绝对电流误差(ABSTOL)。 但是、它们以我在任何其他 SPICE 程序上从未见过的方式定义 ABSTOL:

"表示两次直流迭代之间的电流绝对变化。 为了成功地收敛直流分析、此变化必须小于指定的值

默认值为10-6A 。"

ABSTOL 通常定义为"复位程序的绝对电流误差容差"。 默认值为1皮安"有人能向我解释一下吗?

我有另一个问题涉及以下错误消息:

警告:电线长度为零或圆形

有人知道这意味着什么? 我检查了整个原理图、发现原理图布线不一致、找不到。 没关系吗?

谢谢、

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    帮助页面中有一个部分提供了有关 TINA 使用的参数名称的一些信息,这些参数名称与其他仿真器不同(Help->Contents 在搜索行中输入分析。 第一个条目应提供所需的信息)。 ABSTOL 在仿真参数表中列为直流绝对电流误差(可在帮助页面中找到)。 我不打算讨论定义的语义或它的解释方式、但是 TINA 中的默认值是1e-9、而不是1e-6。 这可以在"Analysis"->"Set Analysis Parameters"中看到... 功能。 如果仅显示几个参数、请单击手形符号(窗口右下角)并选择查看全部。

    您提到的错误消息告诉您、有一根导线(或一根导线)未连接到任何设备、并且可能位于您实际要连接到的节点的下面/旁边。 当 ERC 窗口弹出此错误时、只需右键单击窗口中的错误消息、该错误应在原理图中突出显示。 您可能看不到它、但它已被选中。 如果您想将其移除、只需右键单击鼠标(在原理图窗口中、而不是 ERC 窗口中)、然后在其突出显示时选择 Delete、这应该会将其从 GUI 中移除。

    没关系吗? 通常情况下、不会影响任何东西、但我只想去掉它来避开 ERC 窗口...

    以下几个视频介绍了 TINA-TI 的许多功能:

    希望这些信息能解答您的问题。 感谢您关注 TINA-TI。