This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:不同工作点的环路响应图

Guru**** 2749185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604338/webench-tools-tps54160-loop-response-chart-for-different-operating-points

器件型号:TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

    如何获取 TPS54160针对不同工作点的环路响应图?

我尝试在运算 Vals 窗口中更改 Vin 和 Iout、但它未反映在图表窗口中。

我通过导出其数据点确认该图表保持不变。

PL 让我知道如何针对不同的输入电压和负载电流获得环路响应。

谢谢、此致  

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    该图表是根据创建设计时输入的设计参数创建的。 仅显示初始设计的环路响应。

    但是、您可以在不同的运行条件下从 OpVal 表中获取交叉频率、增益范围和相位范围值。

    请注意、您不能更改用于创建设计的原始限制之外的操作值(小于 Vinmin、大于 VinMax 或大于 Iout)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britt、
    感谢您的回复。
    除图表外、我是否还有其他方法可以从 webench 获得不同 Vin 和 Iout 的环路响应(在设计限制范围内)并将其导出为数据点?


    谢谢、此致

    Vignesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    除了创建多个设计并为您要调查的每个电流/电压分配单独导出这些设计外、我没有其他好方法。 这里最大的问题是 WEBENCHRegistered将针对每个运行条件生成优化的设计,您必须将组件更新回原来使用的设计组件,以便进行真正的比较。

    还可以导出波特图仿真、但您只能更改负载、而不能更改仿真窗口中的输入电压、因此您需要针对所需的每个输入电压进行单独设计。 每个电压设计都必须如上所述进行更新,因为 WEBENCHRegistered会在每个电压值下创建一个新设计。

    或者、您只能使用 OpVal 表为每个设计使用交叉频率和相位裕度(1点)。。。

    最后、您还可以使用 PSpice 中的平均模型来执行仿真。 该器件的产品文件夹中包含 PSpice 均值模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britt、
    非常感谢您的详细回答。


    此致
    Vignesh