This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM137QML:LM137/LM137QML/LM137H1PQMLV/稳压器/Spice/PSpice/Monte Carlo/Monte-Carlo/Monte-Carlo/Simulation

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604008/tina-spice-lm137qml-lm137-lm137qml-lm137h1pqmlv-regulator-spice-pspice-monte-carlo-monte-carlo-monte-carlo-simulation

器件型号:LM137QML
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。 我正在使用 TI 的器件在 PSpice 环境中进行 Monte-Carlo 仿真。

为了进行仿真、我们必须了解器件的容差、该容差与温度、老化、辐射(TID)、初始容差和 EMC&Electrical 信号有关。

例如、我们需要的信息就是这样的。
℃电压热漂移( ℃=-55 μ V 至125 μ V)= 40ppm/℃
输出电压辐射漂移(从0克拉德到300克拉德、MIL 标准883E 方法1019.6)= 6 ppm/克拉 德。
我们希望获得采用 ppm 形式的信息。

我们使用以下器件。

LM137H1PQMLV (稳压器)

此致。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以告诉您、您需要自己描述 TID 和 EMC 的特征。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、真的...?? 我该怎么做? 器件规格中不包含该信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TID、请购买一段时间使用钴-60放射源并对其进行测试。 这不是 TI 在其典型特征评定中会做的事情。 我不知道您的应用是什么、但对于 CMOS SEU、问题的可能性要比 TID 大得多。

    或者、如果您着急、请在以下机器上购买一段时间:

    energy.sandia.gov/.../