This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:CLKOUT 引脚连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600758/tida-00421-clkout-pin-connection

器件型号:TIDA-00421

你(们)好  

我将 TIDA-00421设计用作参考。 我将913串行器与 OV2775传感器连接。 CLKOUT 引脚通过一个33欧姆电阻器(R13)连接到 XCLK img 传感器引脚、我想知道为什么需要这个电阻器或者我是否可以直接连接引脚。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜 R13用于串联端接。 由于信号反射、直接连接可能会降低接收器时钟的信号完整性。