This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBIS 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121, TINA-TI, THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603832/ibis-model

主题中讨论的其他器件:INA121TINA-TITHS4130

我需要将 IBIS 模型用于以下 IC

TLE2144IDW

2、INA121UA

THS4130ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritika、

    TLE2114目前受 PSPICE 模型支持。 我已经查看了数据表、没有任何引脚适合 使用 IBIS 进行建模。

    除了 PSPICE 和 TINA-TI 都支持 INA121、情况与 INA121相同。 此器件的任何引脚都无法使用 IBIS 进行建模。

    THS4130也受 PSPICE 和 TINA-TI 支持、该器件的任何 I/O 都无法使用 IBIS 进行建模。

    请注意、IBIS 仅适用于数字引脚、您引用的任何器件都没有任何数字引脚。

    此致、

    David Larkin

    odt