This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS560200:如何为此稳压器申请 TINA-TI 模型?

Guru**** 2505385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603811/tina-spice-tps560200-how-do-i-request-for-tina-ti-model-for-this-regulator

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想对稳压器 TPS560200的输出滤波器电路进行实验。 但是、我找不到该稳压器的 TINA-TI 模型。 我从 Webench 导出了一个模型、但无法编辑原理图。

如何为此 稳压器申请 TINA-TI 模型?

感谢您的帮助、

此致、

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    此器件启用了仿真导出功能、如前所述、您已将其用于将设计导出到 TINA-TI 中。 目前、仿真导出功能未使用内置 TINA 无源组件、因此您可能会发现很难编辑这些值。 您可以通过几种方法来编辑组件值。 例如、对于电阻器或电感器、您始终可以双击器件>>选择"输入宏"并编辑其中的值。 但对于诸如电容器之类的元件、WEBENCH 使用更复杂的模型、您可以使用 TINA-TI 的通用电容器模型来代替它、并将其用于仿真。  

    或者、您可以从导出的原理图中导出宏、并通过插入宏在新的 TINA-TI 设计中使用它。

    导出宏的步骤:

    1.单击宏一次,选择宏。 (宏边框将变为红色)

    2.使用工具>>导出宏... 选择导出并将其保留为已知位置。

    在原理图中插入宏的步骤:

    1.使用 Insert >> Macro... 选项、然后从宏在前一个情况下保存的位置插入。

    我希望上述程序能帮助解决这个问题。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、