This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ31520:LMZ31520

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600199/tina-spice-lmz31520-lmz31520

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在使用 LTSPICE 进行仿真时遇到仿真错误。 附加的错误消息(untitled.png)。
在哪里可以找到使用 LTSPICE 进行仿真的相关 LMZ31520模型?
 使用的 LMZ31520型号:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    请参阅以下链接、了解有关此功能的更多详细信息。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadashiva、

    未加密模型缺少 Params 语句。 只需在.SUBCKT 语句下添加以下内容:

    +Params:SS=0 FAST=1 VOUT_SET=0

    将其直接放在以+开头的所有行之后、直接放在.SUBCKT 语句下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britt、

     LMZ31520_TRANS.lib 中有48个".SUBCKT"实例。

    是否要为.SUBCKT 的所有48个实例添加以下语句?

    +Params:SS=0 FAST=1 VOUT_SET=0

    随附示例屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    在详细介绍解决方案之前、我想强调这一点。 我们不支持在 LTSPICE 中调试我们的模型、因为它们的 EULA 协议限制。  

    现在、关于 Britt 的解决方案、您必须在主子电路定义 LMZ31520_trans 的末尾添加"+Params:SS=0 FAST=1 VOUT_SET=0 "、因为参数仅在该子电路中调用。 请查找随附的建议修改快照:

    我还在此处附上更新后的库文件供您参考、该文件适用于任何支持 SPICE 语法的仿真工具。

    e2e.ti.com/.../LMZ31520_5F00_TRANS.lib

    如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、