This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:使用12V 和48V 面板为12V 电池组充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603535/tida-00120-charge-12v-battery-pack-with-12v-and-48v-panel

器件型号:TIDA-00120

尊敬的专家:

我想使用 TIDA-00120参考设计通过太阳能电池板为12V 电池组充电。 我们有多个面板、范围从12V 到48V。 是否可以修改此设计以使用12V 和48V 面板为电池组充电? 如果是、这是否需要我们修改电路板布局和软件?

如果有任何建议,我将不胜感激!

Jeffrey Love

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    由于本设计中使用的 MOSFET 不支持48V 面板电压电平、因此需要使用80/100V FET 来修改硬件以实现这一目的。 否则、电路配置和布局可能保持不变(虽然您可能无法驱动与此设计相同的电流、因为损耗可能更高)。 此外、还应修改软件以适应12V/48V 系统检测、并相应地修改电压和电流电平。

    此致、

    Salil