This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4311:在 PMP4311中使用反激式为外部器件供电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603425/pmp4311-use-flyback-in-pmp4311-to-supply-external-device

器件型号:PMP4311

您好!

我想按照 PM4311的拓扑创建一个交错 PFC 级3kW。 我看到反激式拓扑提供+12V 电源。 反激式是绝缘的、但整个项目不是绝缘的(接地是常见的)。 我可以使用反激式的+12V 为显示器等外部器件供电吗? 我需要一个绝缘 +12V、我不想创建另一个电源或更改拓扑中的某些东西。

你有什么建议吗?

谢谢、此致、

安德烈·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    你提出了一个很好的观点。 反激式转换器次级侧的13V 输出实际上被提供给初级侧的多个电压轨(PFC 和 UCC28070位于此处)。 如果您希望将13V 用作隔离式输出、则需要使用反激式变压器的辅助绕组提供原理图中13V 当前提供的初级偏置。 好消息是、辅助绕组具有与此链接(e2e.ti.com/.../1401.PG1104NLrevMX3.pdf)中所示的次级绕组相同的匝数、因此您应该能够从辅助绕组获得相似的电压电平。

    此致、
    王新