This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM6142:LTSPICE 模型可用性或 PSPICE 模型转换

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603500/tina-spice-lm6142-ltspice-model-availability-or-pspice-model-conversion

器件型号:LM6142
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有人为 LM6142创建了 LTSPICE 模型。  我知道 PSPICE 模型可供下载、但在 LTSPICE 中不起作用。  是否有人创建了一个或可以解释如何将 PSPICE 转换为在 LTSPICE 中读取。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    由于 LTSpice 的 EULA、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 我已经在网络上查看了 LM6142的模型、它应该可以在任何支持 PSpice 模型的仿真器中工作。 我已经使用附加的.cir 文件在 TINA-TI 和 PSpice 中对其进行了测试、应该可以正常工作。

    由于 Web 上的库被命名为.mod 文件、我已将其重命名并附加在此处。

    作为替代方案、您可以使用 TINA-TI 吗? 它已经内置了模型、并且工作正常。

    附加的.lib 文件

    e2e.ti.com/.../LM6142A.LIB

    随附了带有测试电路的.cir 文件

    e2e.ti.com/.../LM6142_5F00_TEST.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我会尝试一下。 必须使用 LTSPICE、因为这是我工作的公司的要求。