This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA633:LT Spice 中的仿真导致"浮点"错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602922/tina-spice-opa633-simulation-in-lt-spice-causes-floating-node-error

器件型号:OPA633

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在寻找有关多个 OPA633运算放大器的设计的仿真的帮助。 当我尝试这样做时、我会得到一个"浮动节点"错误。

重要详细信息:

1.我从 TI 网站下载了 Spice 模型。 TINA 和 PSpice 模型都会导致相同的误差。

2.我通过从.lib 文件中创建一个符号来生成 LT Spice 模型。

3.生成的模型有4个引脚:VDD、VSS、IN 和 OUT。

这些引脚被连接至以下信号:VDD/SS 至+/- 5VDC、IN 至交流电压源、OUT 至负载。

问题:

在 LT Spice 中模拟 OPA633会产生以下误差:

奇异矩阵:检查节点 u8:7

迭代1

该电路具有浮动节点。

然后、它会输出以下错误日志:

在"b§gi10 98 45 i={if ((v (z)/v (w))<(2.01/21)、(v (XOUT)*v (弹出)))/(1.05*(1-(v (z)/v (w)))))、((v (xout) v (1.05)))*")/"(1.05)")"中使用弯括号有问题

错误:在以下位置中未定义符号:"if (([v](z)/v (w)))<(2.01/21)、(v (XOUT)*v (弹出))/(1.05*(1-(v (z)/v (w)))))、(((v (xOUT)*v (弹出))/(1.05))))"

警告:节点 U2:11悬空。

警告:节点 U2:U12:2悬空。

警告:节点 U2:7悬空。

警告:节点 U2:U15:OUTX 悬空。

警告:节点 U8:11悬空。

警告:节点 U8:U12:2悬空。

警告:节点 U8:7悬空。

警告:节点 U8:U15:OUTX 悬空。

警告:节点 VDD 的连接少于两个。 V3使用此节点。

实例"m:U5:15":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:13":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:13":宽度小于1级 MOSFET 的建议宽度。

实例"m:U5:11":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:10":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:14":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:12":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:9":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:7":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:6":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:5":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:4":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:3":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:2":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:8":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U5:1":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:15":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:13":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:13":宽度小于1级 MOSFET 的建议宽度。

实例"m:U4:11":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:10":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:14":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:12":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:9":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:7":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:6":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:5":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:4":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:3":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:2":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:8":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

实例"m:U4:1":长度短于1级 MOSFET 的建议长度。

直接牛顿迭代未能找到.op 点。 (使用".option noopiter"跳过。)

启动 Gmin 步进

Gmin = 10

Gmin = 1.07374

Gmin = 0.115292

Gmin = 0.0123794

Gmin = 0.00132923

游标= 0.5

游标= 0.25

游标= 0.125

游标= 0.0625

Gmin = 0.00100083

游标= 0.03125

游标= 0.015625

游标= 0.0078125

游标= 0.00390625

游标= 0.00195313

Gmin = 0.00100083

游标= 0.000976563

游标= 0.000488281

Gmin = 0

Gmin 步进失败

使用 srcStepmethod=0开始源步进

奇异矩阵:检查节点 U2:u15:outx

迭代1

奇异矩阵:检查节点 u8:7

迭代2

源关闭时无法收敛到直流!

使用 srcStepmethod=1开始源步进

奇异矩阵:检查节点 u8:7

迭代1

源关闭时无法收敛到直流!

奇异矩阵:检查节点 u8:7

迭代1

致命错误:奇异矩阵:检查节点 u8:7

迭代1

该电路具有浮动节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳拉

    遗憾的是、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 您是否曾尝试使用 TINA-TI 来模拟此模型。 TI 可免费提供该模型、您可以在产品文件夹中找到该模型。

    www.ti.com/.../toolssoftware