This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603111/webench-tools-webench

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我在使用 Webench [pwer architect tool 为我的项目之一构建电源树时遇到了困难。

在该设计中、我有一个5.4V 直流初级电压源。 我正在使用开关、例如 PS1、将其向下转换为3.3V/1.2A。 此外、我需要添加一个 LDO、例如 PS2、以从 PS1电源的3.3V 获得2.5V/0.15A。

但是、当我选择"添加负载"选项时、LDO (PS2)会被添加到初级电压源、而不是不需要的开关(PS1)。 我的要求是从多个开关/LDO 中导出多个电压电平。 webench 是否具有此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 电源架构使您能够编辑和微调电源树。 我今天在工具中输入了您的输入/输出规格、它为我提供了两种可能的解决方案。  第一 种解决   方案已按照您希望的方式进行配置、而第二种解决方案的 LDO 的输入连接到主电源、这正是您报告的问题。  很显然、您可以 选择第一 个解决方案、然后您将被设置、但让我们讨论第二个解决方案、看看我们如何对其进行微调。 选择第二个选项、将显示下一个显示树结构的屏幕。 点击此处 要移动的 LDO、然后点击编辑按钮。 这将打开一个窗口、其中包含 一个标题为"移动此电源"的下拉菜单。 单击下拉菜单并 将 LDO 移至您选择的电源。 这会 将电源树结构更改为 您需要的结构。