This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR16010:TINA-TI 的模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602185/tina-spice-lmr16010-models-for-tina-ti

器件型号:LMR16010
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

 您是否有适用于 TINA-TI 的.sch、.tsc、.tsm 文件?
谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    通常、我只需声明使用未加密的 PSpice 模型和 TINA-TI 中的"新建宏向导"工具来创建.TSM 文件。 我还建议参加 TINA-TI 培训系列、了解有关如何完成任务的更多信息。

    但是、在这种情况下、上载的未加密 PSpice 模型似乎存在问题。

    请参阅下面随附的.tsm 文件。

    e2e.ti.com/.../LMR16010P_5F00_TRANS.TSM

    文件中似乎有一个控制字符和一个使用"/"的引脚名称、TINA 对此不喜欢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Britt、

     当然、我不是 TINA 的有经验的用户、我尝试打开.tsm 文件、然后我得到了网表。

    我是否还需要.tsc 文件才能输入 LMR16010的原理图?

    我查看了在线培训、但我没有发现如何处理这一问题的任何建议。

    您能澄清吗?谢谢

    Umberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    TSC 文件是您将在原理图编辑器中创建的原理图。 如果您保存原理图、它将以.tsc 格式保存。 要使用.TSM 文件,请打开 TINA-TI 并使用“插入”-->“宏”... 并将器件置于原理图中。 绘制电路并验证电路是否正常工作、然后将原理图保存在.tsc 文件中。 TSC 文件是自包含的、将存在整个电路。