This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA703:滤波器设计器无法正常工作

Guru**** 2929370 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV9062, OPA2227, TLV6741, OPA322, OPA703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602608/webench-tools-opa703-filter-designer-does-not-work-as-expected

器件型号:OPA703
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV9062OPA2227TLV6741OPA322

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

在设计带通滤波器时、选择工具允许正确输入数据并按预期显示滤波器响应。 尤其是当我执行5dB 增益时。 然而、在仿真中、它显示增益为-150dB。 是否存在一些功能输入问题或工具问题。

我看不到低通或高通滤波器的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您能否提供一些有关您运行的仿真的附加信息、以便我们重现错误。 滤波器设计器要求窗口(您的所有输入)和 WEBENCH 针对所选滤波器响应类型(贝塞尔、巴特沃斯...)生成的结果的屏幕截图 非常感谢。

    祝你一切顺利、

    Gustaf Falk Olson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在 WEBENCH 滤波器设计器中工作时、您是否看到了该问题? 或者、当您将设计放入 TINA-TI 时、您是否看到了该问题?

    如果您在 TINA-TI 中看到问题、您能否附加您正在处理的 TINA-TI 文件?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gustaf

    随附的是带有 Webench 屏幕截图的文档。 我选择了1dB 切比雪夫 filter.e2e.ti.com/.../Webench.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    不、我还没有使用 TINA-TI、只使用 Webench 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    问题似乎是 WEBENCH 出于某种原因选择了最小电源电压高于您为设计选择的3.3V 单电源的放大器。


    OPA703具有4V 的最小总电源电压、而 OPA2227是我尝试重现错误时的选择、其最小电源电压为5V (请参阅上文)。 当我更改为双电源或将电源电压增加至10V 时、误差按预期消失。 下面是10V 单电源下闭环响应的波特图。  然而、在3.3V 单电源下、有足够的放大 器满足6.5MHz 的最低 GBWP 要求、例如 TLV9062、TLV6741和 OPA322。

    感谢您向我们重点介绍此问题。 我们会将其传达给 WEBENCH 团队并进行修复。


    祝你一切顺利、


    Gustaf Falk Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gustaf

    感谢您的解决方案。 我运行了相同的、现在它显示了正确的响应。

    不过有一点需要注意:我尝试选择 OPA322、但它没有仿真模式。 TLV9062和 TLV6741未包含在完整的运算放大器列表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    很高兴听到它解决了您的问题。 我本来希望 OPA322具有 WEBENCH 模型、因此获得您的反馈有助于我们填补这个空白。 TLV9062和 TLV6741刚刚发布或即将推向市场、我们正在研究仿真模型。 但是、如果您想在仿真中尝试、前者具有非常好的 TINA-TI 模型。 这两款器件都将在价格与性能之间建立新的标准、这就是我提出这些标准的原因。

    祝你一切顺利、

    Gustaf Falk Olson